This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:其他原理图查询

Guru**** 2911610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62163, TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761908/tida-00951-additional-schematic-queries

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:TPS62163TPS62160

在浏览了原理图之后、我还有几个问题:-

  1. 光绘数据中显示的散热器和单元照片明显大于原理图和 BOM 中指定的内容。 您是否有实际使用的器件的器件型号? 此外、为什么使用较大的散热油墨-热或其他原因?
  2. U11–5V_AUX 降压控制器。 反馈分压器的顶部电阻缺失。 这会将 LV_Aux_5V 设置为0V8。 或者我是否缺少了什么?
  3. 我注意到没有缓冲器。 电池侧不应需要这些器件、但我的仿真表明、高电压侧需要这些器件。 您对此问题的调查结果是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不可避免地错过了一个:-
    J1.TEMP1温度传感器仅显示为一个3引脚接头。 我找不到该器件的详细信息。 您可以在器件型号上提供吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    请在下面找到我的回复。

    1.散热器是定制部件,因此没有可耕地部件。 在满载和最小电池电压条件下、大型散热器仅出于散热原因。 但是、您可以根据风扇速度减小尺寸。

    2.对于 u11 、请使用 TPS62163而不是 TPS62160。

    对于高压侧、我们的测试并未表明需要缓冲器。 在仿真中、您是否查看了充电或备用模式?

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    1.和2. 感谢您的更新、

    3.备份模式。

    此致、

    弗朗西斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    高电压侧不需要缓冲器。 我们还建议您使用 tk16e60w5 MOSFET 来减少振铃。

    对于温度传感器、您可以使用任何部件。 它显示为3引脚接头、因为它通过连接器安装在 PCB 上。 这样做是为了确保温度传感器可以安装在散热器上。

    此致、
    RAM