This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00778:将 IGBT 更改为并联的 NMOSFET

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00778, UCC27714, TIDA-00364, UCC27211, TIDA-00472, UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759810/tida-00778-change-igbt-to-nmosfets-in-parallel

器件型号:TIDA-00778
主题中讨论的其他器件: UCC27714TIDA-00364UCC27211TIDA-00472UCC27712-Q1

尊敬的 TI 专家:

我有一个目标应用(额定功率为3kW,Vbus=86V,用于三相 PMSM 控制)。 我发现 TIDA-00778是一种功能强大的设计。

现在、我希望应用以下 UCC27714栅极驱动器设计来驱动 NMOSFET、而不是 IGBT。  

规格。 NMOSFET 的典型值为 VDS=200V、RDS=10.7m Ω、ID =88A。  此外、我将应用功率 MOSFET 的并联运行(我将 并联3个 NMOSFET。 它是 TIDA-00364中的5个并联 FET)

由于 UCC27714比 UCC27211 (在 TIDA-00364中)强大得多、因此是否可以应用以下 栅极驱动器设计来并联驱动 NMOSFET?

请听我说。

祝你一切顺利!

唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    UCC27714和 UCC27211具有类似的峰值拉电流和灌电流额定值。 但是、对于86V 直流总线电压、如果我们考虑 电压容差和开关尖峰、120V 驱动器的设计裕度可能较低。 UCC27714可用于此类应用。

    TIDA-00778的上述电路快照(图20)是用于驱动单个 IGBT/MOSFET 的设计。 当您并联 MOSFET 时、需要确保每个 FET 通过单独的灌电流/拉电流栅极电阻器连接到栅极驱动器输出。 我建议参考 TIDA-00364原理图。 在 UCC27714的输出端使用来自 TIDA-00364的类似电路。

    简而言之、TIDA-00364中 UCC27211的栅极驱动输出级电路可用于在并联 MOSFET 时设计 UCC27714的输出级电路。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我非常感谢你的友好、有经验和专业的答复。
    你的每一个词对我来说都是如此有价值的!
    为了避免犯错、我绘制了下图(一个相位)、其中 A_top、PHASE_A 和 A_BOT 是之前 UCC27714栅极驱动器电路的输出。 请帮我检查一下。
    1.栅极电阻器 R8-R10和 R20-R22的值是否合适?
    2.齐纳二极管 D13-D15和 D18-D20是否适用?  R7、R19、R31、R68、R79、 和 R89是否合适?  我已经购买了 DRV-8301-HC-C2-KIT、但在这种情况下、似乎没有用于 MOSFET 的保护电路。 当然 、保护电路很好。 可以帮我检查一下吗? 现在、我已将 NMOSFET 更改为 VDS=200V、RDS=10.7m Ω、ID =88A。

    在 TIDA-00364设计中、栅极驱动器电路末端添加了 PNP BJT (MJD45H11RLG)、如 TIDA-00364文档的图4 (第6页)所示。 是否需要添加的电路? 还是可以省略、因为 UCC27714比 UCC27211功能强大得多?  

    期待收到您的回复~

    非常感谢您的热情帮助!

    祝你新年愉快!

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐汉、您好!

    请在下面找到我对您的问题的建议。

    1.您可能需要根据使用的 MOSFET 和 PCB 寄生效应调整栅极电阻器值以优化开关性能。 使用8.2 Ω 电阻开始您的设计、并在测试期间调整该值、以获得经过优化的干净 FET 开关波形。

    现有二极管(D13-D15和 D18-D20)和电阻(R7、R19、R31、R68、R79、 和 R89)应该起作用。

    添加了 PNP BJT、以在 MOSFET 关断期间实现强下拉、因为 TIDA-00364中的栅极路径长度更长(由于5个 FET 并联)。 但是、在您的情况下、由于您仅并联3个 FET、因此电路板可能很紧凑、如果从栅极驱动器到 FET 的栅极驱动路径很小、则可以避免 BJT。 这取决于 PCB 布局。 一个建议可能是、在原型设计中保持配置、并在测试期间检查您是否需要 BJT 来获得最佳 FET 开关。 有关更多详细信息、请参阅 TIDA-00364。

    谢谢、此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我很高兴听到您的来信!   ^_^
    感谢您确认上述电路、我可以从该电路开始。   我还将添加二极管(D13-D15和 D18-D20)和电阻器(R7、R19、R31、R68、R79、 和 R89)来保护 MOSFET。
    我发现 UCC27714比 UCC27211复杂得多。 我不知道如何添加 BJT。 我希望,正如你所说,"可以避免双重征税"。  ^_^

    1.对于以下单相电路、我添加了 Rshunt 来感测相电流、以实现 PMSM FOC 控制。  通过这种方式、 Rshunt 的一端'NT1'应连接到 UCC27714的'COM'引脚'EMT_A'、对吧?  

    2.您还能为我检查 C29、R13、C36和 R25 (最右边)吗?  (R25的一端连接到 NT1、而不是 GND、对吧?)  

    3.根据以下电路、我可以继续添加分压器电路来感测 PHASE_A 的电压以进行 PMSM FOC 控制、对吧?  如果我想感测 Vbus 电压(86V)、 我可以继续添加分压器电路来感测 Vbus 的电压、对吧?  这些电路是否会影响 C29、R13、C36和 R25 (最右侧)的缓冲器功能?  ^_^

    我很抱歉问这些愚蠢的问题。 期待收到您的专业回复~

    祝你一切顺利!

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唐汉、您好!

    让我补充一句关于"可以避免 BJT "的评论。 您应该确保从 MOSFET 到栅极驱动器的栅极返回路径长度应该非常短。 进一步回答您的问题。 我看到您正在规划单分流 FOC、对吧?

    1.是的、NT1应连接到 UCC27714的 COM 引脚。 确保按照数据表的建议在 VDD 和 COM 之间使用旁路电容器。 您可以参考 TIDA-00778原理图

    2.缓冲器与 NT1的连接是可争议的。 然而、电容值为33nF、这是低电平并且应该可以连接到 NT1。

    3.您可以为相位节点和 Vbus 终端添加分压器。 我认为分压器的缓冲器没有问题。

    此致、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    您是我见过的经验丰富、专业的专家。  ^^感谢 您对我的善意~

    我的目标应用是三相 PMSM 控制(额定功率为3kW、峰值功率为7.2kW、Vbus=86V)。 我将应用3分流 FOC 控制。 对于上图、仅显示了一个相位。  左侧的两个相位将与我展示的相位相同。 没关系吗?

    我最初选择的 NMOSFET 为 VDS=200V、RDS=10.7m Ω、ID =88A

      最近、我发现了一个新的 NMOSFET、VDS=150V、RDS=4.4m Ω、ID =174A。 请问哪一个更适合我的申请?   ^_^

    2. 从 TI 提供的 TIDA-00364的 BOM 表中、我找到了规格。 栅极电阻器 R8-R10和 R20-R22的阻 抗为"电阻、8.2、5%、 0.125瓦"。

       由于 TIDA-00364中的 Vbus=48V、但现在 Vbus=86V。  我是否需要提高规格? 将"功率=0.125W"更改为更高的电压?

    从 TI 提供的 TIDA-00364的 BOM 表中、我找到了规格。 D13-D15和 D18-D20 (在 MOSFET 周围)的说明为 "二极管、肖特基、30V0.5A "。  

      由于 TIDA-00364中的 Vbus=48V、但现在 Vbus=86V。   我是否需要提高规格? 反向电压= 30V 且正向电流= 0.5A 时的电压是否为更高?

    从 TI 提供的 TIDA-00364的 BOM 表中、我找到了规格。 R7、R19、R31、R68、R79、 R89 (在 MOSFET 周围)为 "电阻、10.0k、1%、0.1W "。  

      由于 TIDA-00364中的 Vbus=48V、但现在 Vbus=86V。  我是否需要提高规格?  将"Power=0.1W"转换为更高的电压?

    在 TI 提供的 TIDA-00364的 BOM 表中、我找到了规格。 R13和 R25 (最右侧的 RC 缓冲器)的输出为 "电阻、1.00、1%、1W、AEC-Q200 0级"。

       由于 TIDA-00364中的 Vbus=48V、但现在 Vbus=86V。   我是否需要提高规格? 将"Power=1W "更改为更高的电压?

    我很抱歉让你困扰这么多。  以上可能是最后一个问题。 期待收到您的回复~

    祝你一切顺利!

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐汉、您好!

    请在下面找到我的回答。

    我会选择最低的 RDS 器 件、前提是设计应确保 FET 上的电压尖峰远低于器件的最大 VDS。 您需要调整栅极电路电阻器以降低 FET 开关速度、从而限制开关期间 FET 上的电压尖峰。 您还可以考虑在开关节点(相位输出)上添加缓冲器。

    2.根据 MOSFET 的 Qg、开关频率和 VGS 计算平均栅极电阻器功率损耗。 请注意、您的栅极电路电压仅约为12V (与 Vbus =48或86V 无关)

    3.您可以使用相同 的 D13-D15和 D18-D20 (二极管肖特基 、30V 0.5A"),因为这些二极管跨栅极和源极连接,它们将在 VGS 电压下工作,而不是在 Vbus 电压下工作

    4.无需提高 R7、R19、R31、R68、R79、 R89 (原因与以上第3点相同)

    5.您必须计算缓冲电阻器损耗。 请参阅任何标准文档并计算86V 时的缓冲器损耗。  您可能必须提高额定功率。 平均功率损耗取决于 Vbus、开关频率等

    谢谢、此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    你又教了我很多。 我~感谢你  

    Q1 您提到过、"请注意、您的栅极电路电压仅约为12V (与 Vbus =48或86V 无关)"。  "栅极电路电压12V"是否意味着 VGS?  但是、如果是、我发现 每个 NMOSFET 的 VGS 值可能不同。 所以、我有点困惑。

    我在三相 PMSM FOC 控制上还有另一个目标应用(230VAC 输入、Vbus ~= 325v、420W)

    我还将参考 TIDA-00778、并使用 UCC27714作为栅极驱动器。  我发现 NMOSFET VDS=800V、RDS=1.55欧姆、Id=8A、@VGS=10V。

    由于额定功率仅为420W、因此 这次不需要 MOSFET 并联、对吧?

    我绘制了如下的单相电路图、希望您能帮我检查一下。  

    Q2:在以下电路中、Q3和 Q13是 NMOSFET、VDS=800V、RDS=1.55 Ω、Id=8A、@VGS=10V。

    对于这些组件、例如 C22、D15、D20、R31、 R89、C29、C36、R13和 R25、 是否还需要它们来使系统更稳定?

    期待收到您的回复~

    非常感谢您!

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    栅极驱动器 VDD 决定栅极电路电压。 通常、MOSFET 的额定最大 VGS 为20V。 因此、我们通常将10V/12V/15V 电源与栅极驱动器配合使用、以确保 MOSFET 的最小 RDS 运行。 在这种情况下、如果 UCC27714使用12V 电源、则栅极电路电压将为12V。

    对于具有230V 交流输入的设计、我建议您参考 TI Designs TIDA-00472和 TIDA-00778、并使用类似的电路拓扑。 您仍然可以使用二极管和电阻器(D15、D20、R31、R89...) MOSFET 的栅极和源极。

    无需并联 FET 以实现420W 的功率。 您可以使用具有更低 RDS 的600V FET 来降低 FET 的功率损耗。

    我建议您研究 UCC27714的数据表和 TI 设计文档、以清楚深入地了解电路设计。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    你是对的!  我应该从数据表和 TI 文档中了解更多信息。  ^_^

    但现在我有一个紧迫的问题。 请听我说。  在 TIDA-00778中 、UCC27714 使用15V 栅极电路电压、如下所示。 (在 TIDA-00364中,UCC27211 使用12V 栅极电路电压)

    在以下电路中、如果我们直接将电源从15V 更换为12V、我们应该调整电路中的 R 和 C 的特定值、对吧?   

    感谢您介绍 TIDA-00472TIDA-00778 、我将详细了解它们的设计。

    祝你一切顺利!

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    是的、你是对的。 当电源从15V 更改为12V 时、必须调整电阻器值。 此外、如前所述、您已经根据您使用的 MOSFET 来调整栅极电阻器。 有关设计计算、请参阅 TI 参考设计 TIDA-00472或 TIDA-00778或 UCC27714的数据表。

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    很抱歉、我希望找到 符合 AEC-Q100标准的栅极驱动器来替代 UCC27714。 您能给您推荐合适的产品吗?  

    我只能找到一个类似的 UCC27712-Q1 、其灌电流和拉电流比 UCC27714小。  您认为这对于我的目标应用(Vbus=86V、额定功率为3kW)(正如我之前提到的、3个 MOSFET 并联)是否合适?

    2.对于 UCC27712-Q1、我发现其电路由数据表(如下所示)提供、非常简单。  我甚至找不到栅极电阻器。  这是符合 AEC-Q100标准吗? 那么、它更强大吗?  或者实际上、电路不能如此简单!  是否有任何实用电路可供参考?

    3、逆变器电路的发热问题可以问吗? 如您所知、在 TIDA-00364中、该设计使用"绝缘金属基板 PCI" 和 SMD MOSFET 来实现更好的冷却、这需要大量的表面。

    最近、我发现了一 个汽车级 MOSFET (VDS=150V、RDS=4.8m Ω、ID=171A)、这不是 SMD MOSFET。 其数据表显示了如何拧紧散热器、这似乎比 TIDA-00364中的更容易。  它是否真正适用于实际应用?   这是否意味着汽车级 MOSFET 具有更好的散热能力?

    很抱歉再次向您咨询。  请花时间回答我的问题。

    祝你一切顺利,永远快乐!

    唐汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    请参阅下面我的评论。

    使用单个 UCC27712-Q1 驱动多个 MOSFET 的决策取决于所有 MOSFET 的总栅极电荷。 我建议您使用 UCC27712-Q1的最大栅极电流计算最佳开关导通时间和关断时间、并确定1.8A 源电流是否足够好。  我建议您阅读有关任何标准材料的栅极驱动设计方面的更多信息。

    2.请参阅数据表的应用和实施部分以查找应用电路。 您将在这里找到栅极电阻器。 类似的 TIDA-00364电路应该可以正常工作。

    MOSFET 的热耗散取决于其热阻、数据表中应给出该热阻。 根据我的理解、我们不能说汽车组件具有更好的热耗散。 MOSFET 热耗散计算和散热器连接上有很多可用的材料。 我建议您研究任何标准材料、并根据数据表中给出的参数进行设计。

    由于该主题在几周前启动、因此很快就会被锁定。 我希望、我为您的问题提供了一些澄清和解释、以帮助您执行设计。 如果是、请告诉我它是否已解决、以及我们是否可以关闭此主题。 如果您有进一步的问题、您将始终能够打开一个新主题。

    谢谢、此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manu:

    感谢您的即时专业答复。 你对我很好。
    是的、为了执行我的设计、您已经为我的问题提供了大量的澄清和解释。

    希望您有一个繁荣的新年!
    唐汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Manu 的友好和专业的建议和帮助!!! ^_^