This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:SPICE 延迟参数:+ DELAY=80n

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767259/tina-spice-spice-delay-params-delay-80n

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试在 TINA-TI 中导入 Spice 模型、但我在延迟参数上遇到错误。

你对有什么想法吗?

谢谢你。

此致、

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michele、

    是否可以与错误消息的快照一起共享 TSC 文件? 我们将进行检查并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斯基特、

    我无法生成 TSC 文件、因为我在附加的快照中收到错误。

    谢谢你。

    此致、

    米歇尔

    e2e.ti.com/.../RTQ2106_5F00_PSpice.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    我已经查看过 lib 文件、发现有很多子命令被调用(例如 delay、DFF_ABM)、但它们未在 lib 文件的任何位置定义。

    例如、

    器件 X_U35_U93正在调用子电路延迟、但库文件中没有相同的定义。 您需要将它们添加到您的库文件中、然后重试。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到该子电路。

    我可以用 TD=xxns 指令替换吗?

    谢谢你。

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michele、

    我已经连接了一个典型的延迟子电路、您可以根据需要对其进行定制。

    e2e.ti.com/.../DELAY.lib

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你、Soomen、但我不理解如何使用它。
    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michele、

    在这一部分中、我建议直接联系提供此模型的公司、我认为 RichTek 应该能够为您提供进一步的支持。

    但是、如果您仍然坚持要尝试使用由 Momen 提供的延迟块、则可以替换

    X_U35_U93 U35_ZC_ST U35_N2638956美元 G_DPWR G_DGND 延迟参数:
    +延迟=80n TOL=10 IO_LEVEL=0 MNTYMXDLY=0

    使用

    X_U35_U93 U35_ZC_ST U35_N2638956美元 G_DPWR $G_DGND 延迟参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5延迟= 80n

    请注意、您需要将 VDD=1和 VSS=0替换为、并将 VTHRESH=0.5替换为适合您系统的内容。

    然后复制并粘贴 Smomen 提供的.SUBCKT 延迟(文件)到文件 RTQ2106_PSpice.lib 的末尾

    希望这对您有所帮助。

    Herman