This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5114升压栅极驱动器评估板

Guru**** 2880540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5114, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/765934/lm5114-boost-gate-driver-evaluation-board

主题中讨论的其他器件:LM5114LMG1020

您好、

我正在寻找 GaN 评估板、降压或升压拓扑、工作频率为20-50MHz、电压低于100V、电流小(最大2A)。

有什么想法吗?

我非常喜欢 LM5114升压栅极驱动器评估板、但它的开关频率仅为500kHz。

此致、

马尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malte、

    欢迎使用 e2e!
    高频运行不符合 LM5114。
    有几个建议用于 GaN FET 的低侧高频栅极驱动器。 LMG1020是一款速度高达50MHz 的器件。
    希望这有助于您选择栅极驱动器、如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malte、

    只需检查一下、看看您是否有任何有关快速驱动 GaN FET 的问题。
    如果此答案对您有所帮助,请单击绿色按钮:)

    谢谢、