This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:ECH8654/ECH8667 SPICE 模型

Guru**** 2530320 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767070/tina-spice-ech8654-ech8667-spice-models

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

如何在 TINA-TI 中导入 ECH8654/ECH8667 MOSFET 的模型?

没有 SUBCKT 指令、但只有模型一。

谢谢你。

此致、

Michelee2e.ti.com/.../ECH8654_2D00_SPICE_2D00_D.txte2e.ti.com/.../ECH8667_2D00_SPICE_2D00_D.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michele、

    您可以使用该文件上提供的说明创建自己的.subckt、例如

    .SUBCKT ECH8654TopLevel 漏极栅源极体

    M1Drain Gin 源主体 ECH8654 W=1494310E-6 L=1.0E-6 AD=1494310E-12
    RG 门 Gin 15.
    RB 体源0.013

    .MODEL ECH8654 PMOS ( 电平= 8
    +version = 3.2 TNOM = 27 Tox = 2.7E-08
    +VTH0 =-0.91 K1 = 1.96 K2 =-0.04
    +NLX = 3.20E-07 DVT0 = 1.12 DVT1 = 0.22
    +DVT2 =-0.01 U0 = 300 Ua = 1.10E-10
    +UB = 1.00E-21 甚小口径终端 = 1.86E04 A0 = 0.44
    +AGS = 1.00 A1 = 0 答2. = 1
    +RDSW = 2.96E03 PRWG =-0.011 WR = 0.83
    +wInt = 0 lint = 2.09E-09 输出电流 =-0.10
    +NFACTOR = 1.118 CIT = 0 CDSC = 2.40E-04
    +CDSCD = 0 ETA0 = 0.08 Dsub = 0.96
    +PCLm = 1.40 PDIBLC1=0.05 PDIBLC2 = 6.50E-03
    +DROUT = 0.96 PSCBE1 = 1.40E09 PSCBE2 = 1.00E-05
    +PVAG = 0.01 Delta = 0.10 NGATE = 1.0E19
    +MOBMOD = 1 NQSMOD = 0 NOIMOD = 1
    +CAPMOD = 3 XPART = 0.5 CGSO = 9.00E-11
    +CGDO = 1.50E-11 CGBO = 0 CGSL = 0
    +CGDL = 3.90E-10 CKAPPA = 1.20 cf = 0
    +CLC = 3.0E-09 CLE = 0.8 DWC = 0
    +DLC = 1.90E-07 off = 3.66 VOFFCV =-0.40
    +ACDE = 1.0 Moin = 15 CJ = 2.20E-04
    +mJ = 0.60 铅 = 0.41 JS = 1.50E-07
    +Nj = 1.00 XTI = 3.0 IJTH = 0
    +KT1 =-0.45 黄麻 =-0.3 PRT = 5.00E03
    +at = 2.5E04)

    .end

    然后、您可以根据需要为此.SUBKCT 创建符号。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!
    感谢您的回答。
    我将在明天尝试您的建议。
    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我收到错误消息"不支持的 MOSFET 器件型号 ECH8654 (M1)。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michele、

    遗憾的是、TINA-TI 不支持8级 MOSFET。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    好的、谢谢。

    此致、

    米歇尔