This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:如何将 PCB S 参数添加到 TINA 软中以进行电源完整性仿真?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767940/tina-spice-how-to-add-pcb-s-parameter-into-tina-soft-to-do-power-integrity-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如何将 PCB S 参数添加到 TINA 软中以进行电源完整性仿真?

我想在  TINA 仿真中包含 PCB、R、L、G、C 的寄生参数信息。 如何将 S 参数添加到 TINA Soft 中?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    供参考、我们仍在研究这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TINA-TI 不支持 S 参数。
    R、L、G、C 参数可以是.SUBCKT 实例中传输线模型的一部分、然后可以将其作为新的宏模型导入到 TINA 中。
    将.SUBCKT 作为新宏导入 TINA-TI 的步骤在以下位置提供的应用手册中提供:
    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp
    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    John