This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-00779:我在哪里可以买到?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767815/tina-spice-tida-00779-where-would-i-buy-it

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有一个用于服务器电机的项目。 我需要大约2.2KW PFC 电源。 我看到此 PFC 对我的项目很好。

我在哪里购买它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edward、您好、感谢您关注德州仪器。 根据我们的参考设计策略、我们不会使我们的设计硬件大部分都可供购买。 我们提供的是测试数据、光绘文件、原理图和层图/装配体工程图文件、这样您就可以根据您的特定系统需求自行构建设计。

    此致、
    John Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    感谢您关注我们的 TI 设计、正如 John 所说、该电路板不可订购、如有任何问题、请随时告知我、谢谢。

    BR

    Jason