This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DS280MB810:可以在 webench 上找到仿真模型#39;t

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS280MB810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767047/webench-tools-ds280mb810-simulation-model-can-t-be-found-at-webench

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件:DS250DF810DS280DF810

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

当我尝试进行接口 SI 仿真时、我无法在 webench 中找到可用的 DS280MB810。 DS250DF810/DS280DF810也不可用、原因是什么?

有人可以提供一些支持吗?  

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    DS280MB810器件具有 IBIS-AMI 模型、可用于模拟高速信号链。 要访问此型号、请单击以下链接。 还有其他设计文件、例如完整数据表、原理图、编程指南等
    www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brian、Nasser
    一周前我已经发送了我的请求、但我没有收到任何批准的信息。 可能被拒绝了。

    此致、Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请先在 TI.com 注册、然后通过 Nasser.mohammadi@ti.com 向我发送电子邮件 、我们将负责处理此问题。

    此致、Nasser