This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00056:更改 SensorBLEPeripheral 项目中的偏置电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763941/tida-00056-changing-bias-voltage-in-sensorbleperipheral-project

器件型号:TIDA-00056

您好!

我使用 的是采用蓝牙低功耗 的气体传感器平台(LMP91000搭配 CC2541)。 我找到了一个同时支持 CO 和 O2传感器的名为 SensorBLEPeripheral 的项目。 我的问题是无法使用现有源代码更改 Vbias 值。 有一个名为 CO_Sensor_Settings.h 的文件、我可以在其中访问这些宏:

// CO 传感器的 LMP91000设置
#define SENS_Operational 模式 OP_MODE_3_lead
#define SENS_feed反馈 增益 TIA_GAIN_7K_Ohm
#define SENS_RLOAD R_LOAD_10_Ohm
#define SENS_INT_Z_REG_DEV_DEV_DEV_GLUD INT_Z_20_OHM
#define SENS_REF_SOURCE 
但是、正如您看到的、没有用于偏置和偏置符号的宏
我在代码中搜索并找到此调用:
if (!LMP91000_I2CWriteAndConfirmReg (LMP91000_I2C_Address、TI_LMP91000_REFCn_REG、
(ref_source | internal_zero | BIAS_0_percent | BIAS_sign_positive)))) 

因此、我直接将该值更改为 BIAS_24_Percent。 我测量了电极之间的电压。 它不会改变(0mV)。
我想知道、为了使偏置电压大于0%(默认值)、是否需要更改其他参数
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否探测 I2C 线路或读回 REFCN_REG 寄存器以确认偏置已更改为24%?

    您测量了哪些电极? 它是否介于 RE 和我们的引脚之间? 此外、您使用的万用表测量偏置电压的精度如何? 如果您查看 LMP91000数据表的第6页、可以看到偏置电压的最小值和最大值位于 UV 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 I2C 错误进行了解码。 它与数据表中的24%值匹配。

    我们在 WE 和之间测量电压(CE 和 RE 短接在一起)。 使用外部基准电压(3V)时、Vubas 应为3V * 0.24 = 0.72V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确认一下、您是否在代码中设置了任何断点? 您可以检查模式控制寄存器(0x12)吗? 如果 LMP91000处于深度睡眠(模式控制寄存器中的域)、偏置电压将为0V。 除 I2C 接口外、所有功能都将关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MODECN 值为0x07。 我正在使用 TIA 进行配置、以读取 C2中的放大器输出和 Vout 中的温度。 我也尝试过3导联配置、但我也遇到了同样的问题。 在 TIA ON 配置中、我能够读取到、放大器输出仍然存在问题。