This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC1G17:未加密模型

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766664/tina-spice-sn74lvc1g17-unencrypted-model

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以为此器件获取未加密的模型? 它与此主题相关:

我知道它必须在周围、因为 zip 的帮助文件中提到了它。 ^μ A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我们将对此进行研究。 我还不确定我们是否可以为您提供未加密的文件。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我们为 SN74LVC1G17提供了未加密的行为 PSpice 模型:

    SN74LVC1G17_Behaviore_Model_v180405.cir

    以及模型的 Tina-TI 示例文件:

    SN74LVC1G17_DELAY_Example.TSC

    作为一个免责声明,这个模型还没有在网上正式发布--如果你遇到任何问题,请告诉我,我很乐意提供帮助。