This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:设计文件不会导入到 PCC-Investigator 中

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766945/tida-01580-design-files-will-not-import-into-pcb-investigator

器件型号:TIDA-01580

大家好、TIDA-1580设计文件未正确导入到 PCB 调查员。 欢迎所有的建议! 导入停止@导入 gerber。 Patrick

下面是一个屏幕截图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的参与。 我将安装 PCC-Invigator 并尝试在我的 PC 上安装。 如果我遇到同样的问题、我会告诉您。

    此外、为了验证、您是否解压缩了布局文件并尝试导入?

    我们看到导入对压缩的文件无效。 谢谢你。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我尝试导入光绘文件、发现它可以正常工作。 下面是屏幕截图。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia