This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20588:需要增加输出电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767542/pmp20588-need-to-increase-output-current

器件型号:PMP20588

我使用的是 PMP20588参考设计。 它工作正常。  我想将此直流/直流转换器部分用于54VDC、2.5A 输出。 是否可以使用此器件? 如果是、请向我建议对本原理图进行必要的更改。 e2e.ti.com/.../tidrro1_5F00_1.pdf

此致

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    不能、您无法将输出电流增加至2.5A。 功率增加4倍、实际上设计中的每个组件都需要进行更改。

    我很抱歉。

    谢谢、

    Robert