This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPD1S514:TPD1S514的 SPICE 模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPD1S514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761891/tina-spice-tpd1s514-spice-model-for-tpd1s514

器件型号:TPD1S514
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请为仿真提供 TPD1S514 Spice 模型。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joern、

    我们的一个团队将评估您的请求、但我们无法保证能够为您提供请求。 我们将进一步向您介绍。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约恩、

    我将此请求转发给相应的人员。 另外、请您的销售支持或 FAE 也提出申请。 这将有助于评估过程。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约恩、

    我没有收到销售团队的任何回复。 您是否能够与他们联系。 如果没有他们的参与,我就无法获得内部资源来解决这一请求。

    如果我没有收到销售团队的反馈、我必须关闭此主题、而不能为您提供模型。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约恩、

    我要将此主题移至 TI 认为已解决、因为我尚未收到评估此器件 Spice 模型生成所需的信息。

    此致、
    卡盘