This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:全新 webench

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/762770/webench-tools-new-webench

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、TI 人:

  

   我是使用 webench 工具的较新版本,刚开始研究它, 与旧 webench 相比,

我找不到 热仿真。

  例如、 我想使用 LDO 作为电源,但我真的想知道 Tj 最大值(温度)  

对于新的 webench 仿真,请选择,我找不到它  

是否取消?

感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我愿意、

      我们在新的 WEBENCH 工具中没有热仿真。 但是、当您在新工具中更改组件时、如果超过热限值(例如 IC Tj)、您将在工具内收到警报。 无论热仿真如何、您都可以在 WEBENCH 中获取 IC 的 Tj。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    但是我们是否可以有一个图表,就像电源系统的 x= Iout,Y= Tj 一样。 或许它可以帮助我们评估 PCB 的热性能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我愿意、

    您可以通过访问图表部分、单击"查看更多图表"并在其他图表中选择 IC Tj 来添加此图表。 请找到以下快照供您参考。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:

       更多图表似乎对我们更有用  

    谢谢。