This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3409:需要 pspice 模型在 LTspice 上进行仿真

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766603/tina-spice-lm3409-need-pspice-model-to-simulate-on-ltspice

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

  http://www.ti.com/product/LM3409/toolssoftware 下提供的"LM3409 PSpice 瞬态模型"(snvm064.zip) 已加密。
我需要使用 LTSPICE 仿真 LM3409。

您能否为 LM3409提供未加密的 pspice 模型?

如果没有、是否可以使用 LTSPICE 添加此模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    在这种情况下、对于该器件、遗憾的是未加密的 SPICE 模型无法分发。 给您带来的不便、我深表歉意。

    从法律角度来看、我们不允许将 LM3409直接添加到 LTSPICE 中。 因此、我们不支持 LTSPICE。

    Herman