This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP5036:封装图信息

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/765708/tina-spice-lp5036-package-drawing-information

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我的客户目前正在计划使用 LP5036进行设计、他需要将该器件添加到其 E-CAD 库中;但他无法在数据表中找到封装图信息。 请向我提供开胃菜的信息吗?

此致、

Stani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    您是否仅需要大多数数据表中显示的绘图图片信息? 或者、您是否还需要符号和封装文件?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    所有这些都是可能的。 工程师说、他需要工程图信息、以便能够将器件添加到其库中。 但是、如果我们已经完成了一个模型(符号和封装)、我认为这对他们来说也很有趣。

    我只是想避免稍后再提出另一项请求

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    由于您是 TI 内部人员、我将很快通过电子邮件向您发送申请链接。

    Herman