This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-00120:此参考设计是否有 SPICE 模块?

Guru**** 2506305 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-00120, LM5101A, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/764106/tina-spice-tida-00120-is-there-a-spice-module-for-this-reference-design

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5101AINA240

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我是盲吗? 此设计是否没有参考设计?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、
    TIDA-00120没有关联的 TINA 仿真模型。
    您是否希望在仿真中测试任何特定参数?

    此致、
    BART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将此设计用作弹簧板、以帮助我们更快地将产品推向市场;但我们需要对电压和电流能力进行一些更改。 我们的应用代码也偏离了所编写的代码、我们发现自己处于这样一种情况:模型将是加快可能的设计更改的绝佳工具。  

    当我们的一些更改开始针对桥式驱动器和微控制器(3.3V 总线上的任何内容)进行设计时、我尤其希望对设计进行仿真、并且我希望使用该模型对不同条件下的硬件进行故障排除。 我们已经解决了这个问题、但这会更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从我需要的模型中提取的一个问题示例是纹波电压。 设计的纹波电压是多少?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、
    TIDA-00120上的 SM 器件似乎没有可供使用的 Spice 模型、因此您无法在功率级的 Tina 中完成仿真。 然而、LM5101A 是一款合适的栅极驱动器更换件、INA240可替代电流分流放大器。

    我将与 TIDA-00120的原始设计人员联系、以检查您询问的纹波参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、
    由于负载通常是设计中的电池、因此纹波值不是很重要。 但是、对于没有电池的负载、设计目标是输出电压的1%。