This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00421:内部稳压器选择

Guru**** 2587925 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/765396/tida-00421-internal-regulator-selection

器件型号:TIDA-00421

您好!

我们将 TIDA-00421原理图(模块日期: 2017年1月24日、由 Brian Shafer 绘制)用于我们的其中一个项目。

在 TIDA-00421参考设计 中、BPREGD 引脚被拉低(DVDD 由内部稳压器供电)。

在我们的设计 中、我们将 BPREGD 拉至高电平、因为 DVDD 由外部稳压器供电。

根据  OmniVision 数据表中的建议、AVDD_LO 引脚仅使用0.47uF 电容器去耦接地、没有外部电源连接到 AVDD_LO。

我们在 AVDD_LO 引脚上探测、它显示0V。 我们是否应该将 AVDD_LO 连接到外部稳压器?

您能不能澄清 AVDD_LO 引脚上的预期值。

此致

Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharati、

    感谢您在我们的 e2e 论坛上发帖。  我已经了解了您的请求、并注意到这些问题是针对 我们其中一个 TI 设计中的 OV10640成像仪提出的。  在发布此帖子的同时、我建议您针对您的问题与 OmniVision 支持联系、因为这些支持可以提供更清晰的信息、或指导您使用其器件实现正确的连接/电源方案。

    出于我的理解、我希望获得更多项目来充分了解已发布的 TI 设计与您的特定设计之间的差异。  是否可以将您的设计原理图上传到此帖子、以便我可以对其进行完整的审查?  如果您希望保密、您还可以通过 e2e 消息与我联系、并将我添加为朋友。  然后、我可以向您提供用于信息交换的电子邮件地址。 请告诉我您希望如何继续。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题正在脱机回答。

    Matt