您好!
我们将 TIDA-00421原理图(模块日期: 2017年1月24日、由 Brian Shafer 绘制)用于我们的其中一个项目。
在 TIDA-00421参考设计 中、BPREGD 引脚被拉低(DVDD 由内部稳压器供电)。
在我们的设计 中、我们将 BPREGD 拉至高电平、因为 DVDD 由外部稳压器供电。
根据 OmniVision 数据表中的建议、AVDD_LO 引脚仅使用0.47uF 电容器去耦接地、没有外部电源连接到 AVDD_LO。
我们在 AVDD_LO 引脚上探测、它显示0V。 我们是否应该将 AVDD_LO 连接到外部稳压器?
您能不能澄清 AVDD_LO 引脚上的预期值。
此致
Bharati