请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00173 主题中讨论的其他器件: TIDA-01505
尊敬的 TI 代表:
我已经学习这个设计两周了。 我对实现具有轻微修改规格的类似设计感兴趣。
我需要转换器在输入电压低至120V_DC 和高达1200V_DC 的情况下工作。 这是可行的、我将如何修改设计?
此外、我只需要2个次级绕组即可产生+10V_DC 和-10V_DC。 我知道此设计中使用的变压器是 Wurth Electronics 的定制设计。 为具有高电压能力且规格经过修改的反激式变压器提供电源的最佳方法是什么? 似乎 DigiKey 上的大多数反激式变压器的额定电压仅为400V_DC、我需要1200V_DC 的额定电压、这要高得多。
此致、
Aniruddh Marellapudi