请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP30313 我们希望使用 PMP30313设计新产品。 TI 官方网络没有变压器的详细信息。 请提供变压器的设计参数。 此外、由于我们的结构限制、PMP30313能够很好地匹配 EE13变压器(小体积)。 请提供匹配 EE13变压器的 PMP30313信息(请注意变压器设计信息);输入85V~265VAC、输出12VDC/0.25A。 谢谢!
电子邮件:365291925@QQ.com