This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:固定频率下正弦波的幅值控制范围为0.4VAC 至6VAC。 400Hz、使用 MCU &放大器;POT

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760254/webench-tools-amplitude-controlling-of-sinewave-from-0-4vac-to-6vac-at-fixed-freq-400hz-using-mcu-pot

主题中讨论的其他器件:MSP430FG438

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

使用 MSP430-MCU 或任何其他 MCU,我需要生成频率为400Hz 的正弦波,并需要使用提供给 MCU 的 POT 将振幅从0.4VAC 更改为6VAC RMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    我将指派我们的团队成员检查您的问题、并尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430FG438中包含12位 DAC 模块、您可以使用它来生成所需的信号波。 您可以在以下链接中找到 DAC 示例代码以供参考。 此示例代码使用 DAC12输出一个采样/秒的16阶斜坡 您需要创建振幅为2048和偏置为2048且采样率为所需的正弦波表。 然后、使用计时器触发 DAC 输出更新采样率下倍增实际电压振幅。 但 DAC12只能输出低于基准的正电压。 您需要一个外部放大器来生成具有+/-6V 范围的正弦波。

    http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FMSP430Ware%2FDevices%2FMSP430F4XX%2FMSP430FG438%2FPeripheral%20Examples%2FRegister%20Level%2Ffet430_dac12_05.c

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有其他问题吗?

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  此已解决我的问题    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我对这个答案不满意。

    因此、我请求您的技术团队提供支持、
    客户需要快速原型设计...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、对于此应用、我们不提供直接 proto。 但我们会尽最大努力帮助您获取丰富的资源、例如示例代码、应用手册和 TI 参考设计。 我认为这些资源将帮助您的客户快速设计高质量系统。 我们将考虑此应用是否需要演示或 TI 设计。

    B.R
    冬季