请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
我已经读过 TIDA-00961、现在我遇到了一些有关 Ton 时间和 Toff 时间计算的问题。
在使用模拟比较器的模拟 IC 控制中、如 L6561、将电感器电流峰值与电感器电流峰值基准进行比较、以确定开关何时关断、并感测 ZCD 信号以决定开关何时导通。
现在、在数字控制中、需要计算 Ton 和 Toff 时间。 但是,我们不知道开始时的初始电感器电流。 因此、我们想问、如何在不使用比较器的情况下准确计算吨和吨时间。 非常感谢