This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050011:有关参考设计机制的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/765024/tida-050011-question-about-the-mechanics-of-the-reference-design

器件型号:TIDA-050011

你(们)好 我们正在开发一款采用圆形 LED 的器 件、并希望使用 TIDA-050011作为参考。 我们想知道在 LED 正上方使用了哪些材料、从而实现了这方面的扩散。 这是一种通用的丙烯酸吗? 周围使用的材料是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    你是对的。 我们使用通用的白色丙烯酸进行扩散。

    周围的黑色材料也是丙烯酸。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kenneth、感谢您的回答! 还有一个问题:黑色和白色部件是两个不同的部件? 或者、它是白色丙烯酸、顶部有黑色粘合剂吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、

    它有两个不同的部分。 我们用胶连接它们。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth