This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:电路板尺寸信息

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/765230/tida-01168-board-size-information

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1

您好!

我查找了 TIDA-01168的 PCB 板尺寸、但找不到。 是否可以了解电路板尺寸?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tihiro、您好、PCB 尺寸为200 x 200mm、不包括端子。 请注意、此设计未针对尺寸进行优化。

    PS:我在具有31 x 51mm 额定 CCA 最先进功率级的工作中使用 LM5170-Q1进行了实验设计。 600W。 此外、LM5170-Q1的模拟控制功能位于四层 PCB 上、单侧元件放置位置为62 x 51mm。 我将于2018年第2季度发布数据。

    我希望这有助于您估算设计尺寸。

    此致、SEM Jiri Panacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiri-San、您好!
    非常感谢您提供的信息!
    此致、
    渡边俊弘