This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC8831:DAC8831工业接口。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/765500/tina-spice-dac8831-dac8831-ditial-interface

器件型号:DAC8831
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

根据 DAC8831数据表、此器件的数字接口为 SPI。

为什么它在 TINA 仿真中是并联的?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    在我们的许多模型中、我们只是尝试对器件的模拟部分而不是接口电路进行建模。 因此、只要模拟电路仍可由该接口使用、我们就会将接口简化为某种形式。

    Herman