This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:有关参考设计指南的问题/图与示波器图之间的不一致性

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, AMC1311, AMC1311-Q1, ADS1118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763644/tida-01513-questions-concerning-reference-design-guide-inconsistencies-between-diagram-and-scope-figures

器件型号:TIDA-01513
主题中讨论的其他器件: AMC1311、 AMC1311-Q1、 ADS1118-Q1

您好!

我对 TIDA-01513的参考设计指南有三个问题。

图中所示内容与范围日期所示内容之间似乎存在不一致之处。 例如 、在图26中、当正开关重新打开时、ISO_NEG 电压会降至基准电压。 (这是针对100k 电阻器到机箱的负误差)、但在图38的图中、此时会显示、如果 ISO_NEG 不等于基准电压、则电池的负极上会出现隔离误差。 这不是我们在图26中观察到的结果。 我想知道检测正、负和机箱短路错误的正确行为是什么。 我们应该如何准确地比较 ISO_POS 和 ISO_NEG、以及所有场景的预期行为是什么?


此外,在激活正开关后评估 ISO_POS 后,还有一个步骤,在该步骤中,如果 ISO_POS 与 Vref 相同,则说明要与...进行交叉检查。 但不会说什么。

2.我想知道当 ISO_POS > Vref 时、确认正错误步骤意味着什么。 因为它的位置与它的位置相同。 此步骤的目的是什么?

3.我一直在使用仿真来尝试复制应用的结果,但没有成功。 以下是 TINA 中使用的电路:

虽然我知道电阻器的值不同、但我无法获得与第3.2.2节参考设计指南示例中相同的行为。

谢谢你。

此致

Louis Pelletier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    您好!

    非常感谢您对 TI 产品的关注和关注。

    1) 1)您就在图26中、当 RELAY_POS 关闭时、ISO_NEG 将返回参考、因为泄漏电流没有路径、因为误差仅在负极端子上。 图27显示了在系统中存在和不存在 ISO_NEG 误差的情况下、针对 POS_ADC 和 ADC 测量的 ADC 的差异。 从正常状态到错误状态的 POS_ADC 增量非常高且明显。 请在打开 RELAY_POS 之前添加一个 STEP 函数、以将预期的 POS_ADC (基于电池电压和电阻器配置)与测量的 POS_ADC 进行比较、您可以轻松地确认隔离负误差。  图36显示了 TIDA-01513在各种错误状态和场景下的行为。 希望这能帮助您。

    2) 2)根据 TIDA-01513、当仅 U6闭合且 ISO_POS 不等于 Vref 时、已确认系统中存在错误(基于电路配置)。 它应该是 ISO_NEG>VREF,如果 ISO_NEG >VREF,则确认在靠近正极端子的位置存在隔离错误(它只是诊断的中间日志步骤,而不是操作)。 它需要进一步诊断、以确认它仅在正极端子附近或电池之间等位置

    图38流程图是用于对隔离误差类型进行分类的初始漏斗、但图36显示了不同类型误差期间 POS_ADC 和 NEG_ADC 的偏差。 根据客户电路和系统配置、相同误差的行为可能不同。

    3) 3)您仿真的电路与 TIDA-01513的原理图完全不同。

    a) R19是否为隔离误差?

    b)您为什么需要 AMC1311? 用于 AMC1311-Q1的分压器将对电路行为产生影响。

    如果您进行交叉检查并按照 TIDA-01513中所示修改电路、则可以获得用户指南中所述的行为。

    非常感谢

    此致

    Rama Kambham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kambham 先生、

    感谢您的回答、部分回答了我的问题。

    为了便于说明、是的 R19被视为负极的隔离误差、我们的应用需要 AMC1311将以 B-为基准的 GFI 电路与将读取测量值的微控制器电路隔离。 我正在尝试复制微控制器将看到的内容、以正确实施 GFI 方法。

    1) 1)如果我理解正确、当 U6闭合时、如果 ISO_POS > Vref、则会出现错误、并将在 U7闭合时确认这是正隔离错误 ISO_NEG > Vref。 但是、当 U6闭合并且不等于 Vref、ISO_POS < Vref 时、会出现一个错误、并将确认当 U7闭合时、如果 ISO_NEG > Vref、则为负错误。 是这样吗?

    2) 2)对于其他情况、例如1/4、中间或3/4、只能使用偏差?

    3) 3)由于可以针对相同的误差观察到不同的行为、因此计算 ISO_POS 和 ISO_NEG 偏差的最佳方法是什么?

    4) 4)对于图36、ADC 测量的开关状态是什么? 在相同的电压下、每次测量的结果是否不同?

    谢谢、

    此致

    Louis Pelletier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pelletier 先生、

    您好!

    如果您必须使用 AMC1311来隔离电路、并使用分压器来分压电压、那么我建议您使用从"isop"、"ison"到分压器的缓冲级。  由于分压器与主测量电路内联、因此您的结果与 TIDA-01513中的结果不同。

    注意:由于分压器和 AMC1311、您在控制器中测量的信号可能不准确。 我建议使用精密 ADC (例如、 ADS1118-Q1)来测量"isop"和"ison"、并通过使用数字隔离器(例如 ISO7732-Q1)将 SPI 数据传输到微控制器。

    1)如果端子单点故障

    如果只有 POS 继电器关闭、ISO_NEG > VREF、则确认为正错误。  只能通过关闭 NEG 继电器来完成错误分析

    如果只有 NEG 继电器关闭、ISO_POS < VREF、则确认为负错误。 通过关闭 POS 继电器可完成错误分析。

    2)是、可以对误差分析进行实际和测量的增量。

    3) 3)根据系统、对于不同的交换机配置、每个错误都有不同的行为。 需要确定误差类型并使用适当的公式来获取泄漏电流

    4) 4)图36是在两个开关都关闭时进行的测量。

    希望这些数据将有助于推进设计。

    谢谢

    此致

    Rama