This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET 闪存仿真工具不工作

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761421/msp-fet-flash-emulation-tool-not-working

主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

我们使用 MSP-FET 闪存仿真工具进行开发、而编程时、我们面临以下问题。

初始化仿真器时出错:
MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。

更新期间请勿拔下接口插头。

选择 更新按钮后、会显示更新固件消息、但在这之后、重复出现上述错误。如果我们选择忽略按钮、则会出现此错误  

显示“Error connecting to the target:Unknown device”(连接到目标:未知设备时出错)此消息。

我们如何在控制器中加载固件。    

此致、

Vyankatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vyankatesh、

    您使用的是哪个版本的 MSP-FET?
    此外、目标器件是什么以及 Code Composer Studio 的哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Dennis:

              CCS 版本-8.2.0

              目标器件- MSP430FR6972

              MSP-FET-MSP-FET430UIF  

    此致、

    Vyankatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyankatesh、

    好的、我忘记问您调试器过去是否工作过、现在是否工作过、或者它是否从未工作过。

    它可能需要一个"冷启动"过程。  请参阅 此 E2E 帖子 、了解这是否有用。

    请参阅 SLAU647文档中的第5.6.5.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:
    我们尝试了"冷启动"过程、但问题未得到解决。 仍然会产生相同的误差。


    此致、

    Vyankatesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    这款 MSP-FET 是新的、还是您已经有一段时间了?
    您最初从何处购买 MSP-FET?
    或者您不知道它来自哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:
    感谢先生的重播,我是从名为 Mouser 的网站上购买的。

    Mouser 项目描述- MSP-FET、595-MSP-FET.Mouser P/N.5-MSP-FET 仿真器/仿真器。仿真工具取代了德州仪器(TI)的 MSP-FET 430UIF。

    购买日期:2018年7月2日

    此致、
    Vyankatesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vyankatesh、

    我与我们的开发工具团队交谈、他们表示、由于这是通过经销商(Mouser)购买的、因此您应该联系 Mouser 以获取更换部件。 您不应该有任何麻烦、但如果有、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vyankatesh、

    您是否能够通过 Mouser 获得更换产品?

    自您上次响应以来已经有一段时间了、因此我假设您已经解决了您的问题、我将关闭此主题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。