请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00079 您能否提供 L1、L2、L3电感器的尺寸、因为制造商没有响应。 因此、我将进行定制设计。 您能为我提供以下详细信息吗?
磁芯名称或尺寸:
导体直径:
匝数:
| L1 | 电感器、790 μ H、30A、10%、TH |
| L2、L3 | 电感器、扼流圈、共模、2.5mH、30A、 第 |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否提供 L1、L2、L3电感器的尺寸、因为制造商没有响应。 因此、我将进行定制设计。 您能为我提供以下详细信息吗?
磁芯名称或尺寸:
导体直径:
匝数:
| L1 | 电感器、790 μ H、30A、10%、TH |
| L2、L3 | 电感器、扼流圈、共模、2.5mH、30A、 第 |
您好!
我希望您能参与其中
L1 =固定 IND 4.7UH 3.8A 27m Ω SMD (器件型号:VLC6045T-4R7M 和制造商:TDK Corporation)
L2 =固定 IND 10UH 1.3A 150m Ω SMD (器件型号:744042100、制造商:Wurth)
L3 =固定 IND 1UH 3A 19m Ω SMD (器件型号:ell-6RH1R0M 和制造商:Panasonic 电子组件)
如果是、以下是尺寸:
L1 =(6.00mm x 6.00mm x 4.50mm)
L2 =(4.80mm x 4.80mm x 2.00mm)
L3 =(6.40mm x 6.00mm x 2.80mm)
由于电感器数据表中未提及磁芯名称和导体直径、因此最好仅与制造商联系以查看这些详细信息。
如果您有其他问题、请告诉我。
谢谢、
Sharad