This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40328:无法找到设计中使用的变压器的任何信息

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/764608/pmp40328-cannot-find-any-info-on-transformer-used-in-design

器件型号:PMP40328

在您对 Latif 在2018年3月20日发布的问题的回复中、您会说:"对于变压器、我们使用 Wurth 的750343705。" 如果您搜索 Wurth、则没有 750343705 p/n
您能否提供有关此 p/n 的更多信息?

Thx、

-dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    此变压器由 Wurth Elektronik 设计。 您可以联系他们了解设计详细信息。 可能不会在 Wurth Elektronik 官方网站上公开。