This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28C41:用于 UCC28C41的 LTSPICE 模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28C41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/762150/tina-spice-ucc28c41-ltspice-model-for-ucc28c41

器件型号:UCC28C41
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在为组件 UCC28C41搜索 LTSPICE 模型,有人能帮我解决这个问题吗?  我们是否可以将此组件 用于输出功率为15W 的电路?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jai、

    由于法律问题(LTSPICE EULA)、我们无法在 LTSpice 中分发模型。 您可以将未加密的 PSpice 模型导入到 LTSPICE 中、如果需要、我们可以将该模型转换为 TINA-TI 供您使用。
    您可以分享您的电路图吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jai、

    如果您仍需要我们的帮助、请告知我们。 否则、我们将关闭该线程。

    谢谢、