This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:ABAOUT 安装

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763824/tina-spice-tina-ti-abaout-installation

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

 客户尝试安装 TINA-TI_Japanese 时
 由于恶意软件(MAL_Hifrm)无法正常安装在她的 PC 上
 被公司的安全软件(病毒破坏器)检测到。  

 我们的其他客户和我以前从未检测到过此类恶意软件
 安装 TINA-TI_Japanese 时。

下载信息如下所示。

     ①Download 站点
www.tij.co.jp/.../tina-ti
②Download 工具
TINA-TI_Japanese

 您是否遇到过这样的问题?

此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的客户遇到 TINA-TI 安装问题、建议在安装过程中禁用病毒保护。 您可以在以下常见问题解答中查看一些指南: e2e.ti.com/.../692739

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gupta-San、

     非常感谢您的快速回复。

     我的客户担心他们的 PC 会产生不利影响
     受 TINA-TI 感染恶意软件的影响。

     请允许我针对具体情况再问一个问题。
     我对这个问题的理解如下。

    T Ü V-TI ①TINA 从未因感染恶意软件等而导致问题。
      ②There 客户的安全软件很可能错误地检测到恶意软件。

    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tokumoto:

    成千上万的客户下载并使用 TINA_TI、而不会出现任何问题。 据我所知、安装程序中没有感染。 我个人在多台计算机上安装了 TINA-TI、从未遇到过任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Gupta-San、

    非常感谢您的快速回复。
    我很高兴听到这个消息。

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto