请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好!
美好的一天!
在 WEBENCH 电源设计中,只有一个输出可用。
我需要 多路输出。
假设我们要设计 IGBT 驱动器等的电源。
所以我们需要
输入600V~1200V
2.三路输出 30V 2W 和一路输出30V 4W
3一个输出24V
4一个输出7V
那么如何设计呢?
感谢您的关注
此致。
Dave。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好!
美好的一天!
在 WEBENCH 电源设计中,只有一个输出可用。
我需要 多路输出。
假设我们要设计 IGBT 驱动器等的电源。
所以我们需要
输入600V~1200V
2.三路输出 30V 2W 和一路输出30V 4W
3一个输出24V
4一个输出7V
那么如何设计呢?
感谢您的关注
此致。
Dave。
您好、Dave、
我们目前不支持在全新 WEBENCH 电源设计器工具中进行多输出电源设计。 或者、您可以生成单输出设计、然后使用降压转换器生成剩余的电源轨、因为输出功率仍然很低。
此外、如果存在符合您所需条件的参考设计、您也可以在 TI.com 上搜索。
http://www.ti.com/reference-designs/index.html
此致、
Gerold