This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:无法理解&quot 中提供的参考设计中的部件;模拟工程师电路设计指导手册:ADCs"

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP7715, LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/764572/tina-spice-unable-to-understand-a-part-in-the-reference-design-provided-in-analog-engineer-s-circuit-cookbook-adcs

主题中讨论的其他器件:TINA-TILMP7715LMP7721

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好。

最近,我介绍 了 TI 提供的指导手册中提供的“模拟工程师电路设计指导手册:ADC”。 在此过程中、我一直参考第65页所示的电路。(如下所示)

在这种情况下、左侧所示的防护环看起来非常令人困惑。 根据我的观察结果、我看到外部环连接到 LMP7715 (U1)的输出端子和其中一个 pH 探针。 而可以看到内环连接到 U5。 但与 pH 传感器的另一个探针没有连接、这会断开电路(根据我的说法)。  

因此、请告诉我是否正确解释了电路。 也许我无法完全理解防护环。 请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过查看示例 PCB 布局、通常可以更好地从视觉上实现接地环、有时很难准确地捕捉原理图中发生的情况。  LMP7721具有适用于 pH 传感器等高阻抗输入电路的出色防护环布局示例。

    由于该电路是单电源、因此 pH 传感器的偏置/基准输入从 U1放大器的输出驱动约0.55V。  该连接将在双电源电路中连接到 GND。  另一个高阻态传感器输出仅连接到 U3的 IN+引脚。  U5的输出驱动环绕高阻态传感器输出的保护环。  该保护环看起来受到偏置电压的第二次保护。  

    请确保您没有意外地将 U5的从动屏蔽输出连接到高阻抗传感器输出、因为 U1和 U5输出会使传感器短路并可能损坏传感器。

    http://www.ti.com/tool/LMP7721MAEVALMF_NOPB

    http://www.ti.com/lit/ug/snou004/snou004.pdf