This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN6501:如何构建具有一个两个绕组的变压器模型、两个绕组都具有中心抽头

Guru**** 2587485 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760001/tina-spice-sn6501-how-to-build-a-model-of-a-transformer-with-one-two-windings-both-with-centre-taps

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试使用变压器等构建 SN6501的 TINA 仿真

变压器有两个绕组、都有一个中心抽头。

TINA 具有一个具有两个绕组的变压器:其中一个绕组具有中心抽头。  

如何构建双中心抽头变压器模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    为了向您提供最新信息、我们仍在研究这一问题。 我问过、但我们找不到可以回答这个问题的人。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    对于您的应用、将两个单中心抽头变压器背靠背放置是否可行、如下所示?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    随附的.fls TSC 包含变压器模型。 以下是与模型相关的参数的说明。

    leake=漏电感

    RDCP=DCR 的初级侧电感

    LPRI=初级侧电感

    NSP1 =二次侧绕组1与一次侧绕组匝数比

    NSP2=二次侧绕组2与一次侧绕组匝数比

    RDCS2=次级侧1电感的 DCR

    RDCS2=次级侧电感的 DCR

    e2e.ti.com/.../CENTERTAP_5F00_TX.TSC

    如果您有任何疑问、请告知我们。


    谢谢、