This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23610:我可以生成 PDF 设计文件

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761709/webench-tools-lmr23610-i-can-t-make-a-pdf-design-file

器件型号:LMR23610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的频谱列表:

我正在使用 WEBENCH。

输入电压:22-26V

输出电压:5V

输出电流:1A

目前、我无法生成 PDF 设计文件(设计文档)。

最近、某些设备出现了此问题。

请确认并修复。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们可以下载报告。 我随附了 pdf 供您参考。

    请使用 Chrome 浏览器以获得更好的体验。

    谢谢、此致、

    阿图尔

    e2e.ti.com/.../WBDesign9226.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    感谢你的答复。

    我用了铬,但我用不了。
    然后我清除了令人发指的历史,情况是一样的。

    即使是 Internet Exproler、情况也不会改变。

    请给出建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    请您使用公共链接选项与我们分享设计、以便我们可以对其进行研究。

    谢谢、此致、
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    感谢你的答复。

    您能看到下面列出的链接吗?

    WEBENCH 设计

    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    在设计文档之后单击

    webench.ti.com/.../WebenchReportsServlet

    屏幕为白色、不会进入下一步。

    如果所附链接与您的要求不同、请告知。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您的设计链接共享不正确、因为链接指向不同的器件。 请使用公共共享链接选项来共享设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    感谢你的答复。

    我可以获得一个公共链接。

    我尝试用新版本制作设计报告、但我无法做到。

    当我单击设计报告、然后指示 Printig 报告时、我无法获取任何数据。

    另一方面、我可以按经典版本创建设计文件。

    我想情况会有一些变化。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    我们无法重复您所面临的问题。 我们能够通过经典版本和 HTML 版本生成报告。

    请找到所附的报告。 但是、您能否尝试在匿名模式下创建设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4743881_5F00_9292_5F00_528690810.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    感谢你的答复。

    我知道设计文件没有问题、它能够创建报告。

    今天、我还可以生成设计文件。
    这似乎是一个网络问题。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一