This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00817:BMS 算法

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/764237/tida-00817-bms-algorithm

器件型号:TIDA-00817

尊敬的团队:

客户对 TI 的 TIDA-00817解决方案感兴趣。

以下是一些问题:

为什么效率范围是80%~93%?  范围非常宽。

2.我没有看到参考设计提到 BMS 算法(充电状态、电池寿命周期等)。 客户希望阅读这些信息。 我们的参考设计是否具有客户所需的算法?

以下是客户的一些要求:

     LiFePO4电池:15S 或12S

     定电压:48.0V

     充电电压:54.0V

应用     :5G 通信设备电源

 

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    由于 MOSFET 等外部组件选择存在差异、因此我们的效率范围很宽。 本文档中列出了推荐的指南: www.ti.com/.../sluuas6a.pdf 、我们通常允许客户根据此内容做出选择。 对于算法、我们不支持任何 BMS 算法、因为这些部件仅用作监控器/保护器/平衡器。 有关算法的更多信息、我建议联系监测计团队。 否则、如果您有任何其他问题、请随时通过电子邮件联系我。

    此致、

    Taylor Vogt