This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:(TINA-TI 至 PSpice)或(PSpice 至 TINA-TI)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/764125/tina-spice-tina-ti-tina-ti-to-pspice-or-pspice-to-tina-ti

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否可以将 PSpice 仿真模型更改为 TINA-TI 仿真模型?

2.是否可以将 TINA-TI 仿真模型更改为 PSpice 仿真模型 ?

如何将 PSpice 仿真模型更改为 TINA-TI 仿真模型?

4.如何将 TINA-TI 仿真模型更改为 PSpice 仿真模型 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关锡安,

    1和2是"是"。 一般来说、TI 提供的 PSpice 模型与 TINA-TI 兼容。 基本上、我们提供了一个名为"PartNumber.LIb"或"PartNumber.CIR"的文件。 该文件基本上是一个常规的网表文本文件,可以使用任何文本编辑器打开。  

    3号。 只需在 TINA 中为"PartNumber.Lib"创建一个符号即可。 转至 TINA-TI 菜单"Tools"-> New Macro Wizard ->选择 From File

    4. 只需在 PSpice 中为"PartNumber.Lib"创建一个符号即可。 如果您不熟悉、可以通过多种方法来实现此目的:

    a.随附的是教程文档:

    e2e.ti.com/.../PSpice-Tutorial-for-Customer.doc

    b.另一种方法:

    Herman