This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:TI

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760086/webench-tools-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我需要适用于"SMBJ14CA"、"SMBJ6CA"和"BZT52C2V4T-7"的 TINA TI 模型

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与您在帖子中提到的代码相关的实际 TI 器件型号是什么。 这些代码不是典型的 TI 器件型号、因此我不确定我们是否可以为您提供进一步的帮助。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些不是 TI 器件。 一个是齐纳二极管、两个是瞬态电压抑制器。 您能否为这些器件推荐等效的 TI 模型、或让我知道如何在 TINA TI 中对其进行建模。

    谢谢

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    当您打开 TINA-TI 软件时、在菜单顶部有几个选项、例如"基本"、仪表、开关、半导体等"、您可以在"半导体"下找到齐纳二极管和其他东西、例如"半导体"。

    此外、对于我们所有可用的 TI SPICE 模型、您可以在此处搜索:
    webench.ti.com/.../

    Herman