This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:具有平稳过渡的双输入冗余 PoE PD

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763716/pmp20859-dual-input-redundant-poe-pd-with-smooth-transition

器件型号:PMP20859
主题中讨论的其他器件:TPS2373

您好、Sirs、

只需仔细检查 PMP20859即可。(两个 tps2373 +单个隔离反激式)

两个 PSE 输入冗余电源输入是否没有问题,并且系统在其中一个 PSE 电源断开连接时仍能正常工作而不会断电?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  有两个 PSE 输入和一个适配器输入。  只要三个输入中的一个 保持连接、输出功率就不会中断。

    PSE 输入是冗余的、但如果输入电压几乎相同、则两个 PSE 输入之间可能存在一些共享。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了。 非常感谢~