This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20588:输出电压问题

Guru**** 2589025 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761665/pmp20588-output-voltage-issue

器件型号:PMP20588
主题中讨论的其他器件:TL431TLV431

我使用 的是 PMP20588全自主式单端口2类(30W) PoE PSE 参考设计 、没有对原理图和 BOM 进行任何更改。  在测试电路板时、我可以看到输出电压为23VDC、而不是54VDC。

请帮助我获得所需的输出电压(54VDC)。 我是否需要对原理图进行任何更改?

www.ti.com/.../PMP20588

此致

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naresh、

    我们通知团队开发了此板、他们将尽快返回给您。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路运行无需进行任何更改。

    谐振器 R21/R25/R26设置输出电压。  检查这些值是否正确。   检查 R14和 R17是否为零欧姆。  这些电阻器仅用于测试控制环路。  检查 D13是否安装正确。

    您在何处测量23V 电压?  是直流值还是脉动?  在 J1上加电时、R4上应该有一个连续54VDC。

    要在 J2上获得 PoE 电源、需要施加有效的 PD 负载、该负载能够通过检测和分级周期。  它还需要提供10mA 的最小 MPS 负载。

    如果这些建议都不能解决您的问题、并且 R4处的电压不正确、请附加 R4处输出的波形、U2-4处的电压和 U1-4处的电压。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我们使用的是 R21= 75K 欧姆、R25 = 4.42K 和 R26 = 20K 欧姆。 D13也安装正确、但仍然可以在 R4电阻器上看到24V 直流输出。  您可以在 R4、U1-4和 U2-4处看到附加的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否为 U3而不是 TL431安装了 TLV431? TLV 基准电压为1.24V、而 TL 的基准电压为2.495V。 这会将输出设置为略小于一半。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    问题现在已明确。 我们得到输出54VDC。 感谢您的支持

    此致

    纳雷什