This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMK03328:Defalt VCO 增益设置与数据表中的值不匹配。

Guru**** 2839460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760765/webench-tools-lmk03328-defalt-vco-gain-setting-does-not-match-the-value-in-the-data-sheet

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: LMK03318

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

当我运行 LMK03328仿真时、我发现 WEBENCH 使用 VCO 增益= 49.011MHz/V 作为默认值。 不过、数据表中指出 VCO 增益= 55MHz/V (典型值)。

为什么 WEBENCH 使用49.011MHz/V? 它是否考虑 VCO 增益过程变化?

如果这是拼写错误、请更正此值。

* LMK03318信号处理也使用类似的值。

LMK03328 WEBENCH 仿真默认 VCO 增益为49.011MHz/V]

LMK03328数据表规格为55MHz/V (典型值)

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、
    Kvco 值在不同 VCO 频率下不同、因此数据表仅显示典型值。
    根据 webench 模型中的查找表、您的目标 VCO 频率具有另一个 Kvco 值。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的评论。

    那么、我们能否理解 WEBENCH 结果中拥有的 Kvco 值是所用 VCO 频率的正确值?

    我们希望确保 Kvco 值在另一个工具上运行仿真。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。