This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9256:输出纹波

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/762087/pmp9256-output-ripple

器件型号:PMP9256

尊敬的先生:

输出纹波在20MHz 带限范围内约为160mV 至140mV。

是否有任何建议的纹波抑制滤波器或任何其他电路修改、以便将纹波降低到10mV 的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以向输出端添加第二级 LC 以降低纹波电平。  您需要特别小心、以确保转换器的稳定性不受影响。  请参阅以下参考资料

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回答。

    由于我们在电源设计方面不是很专业、因此我们直接采用了 PMP9256设计并制作了电路板。

    对于该特定电路板的第二级纹波滤波器、有任何具有指定值的建议滤波器设计、可实现10mV 的阶纹波。

    请建议这些值、我们将使用可用的组件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试添加一个1uH 电感器、并将陶瓷电容器移至该电感器之后。 这应提供足够的衰减、达到10mV。 此外、LC 的频率将足够高、不会导致环路稳定性问题。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    感谢您的即时响应。
    根据我对电路原理图的理解、X1_B 变压器引脚4的输出应与1微 H 电感器连接、之后应连接电容器 Cout1至 Cout4。
    我的理解是否与您的解决方案一致?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、我认为最好将电感器连接到电容器之后的 VOUT 端子。 然后在电感器之后放置其他额外的电容器。 在此点之后连接负载。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Robert、我们将按照您的建议继续。