This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD18509Q5B:开关特性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD18509Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761684/tina-spice-csd18509q5b-switching-characteristics

器件型号:CSD18509Q5B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、E2E、

我分析了 SPICE 模型的导通/关断延迟时间和上升/下降时间、但与数据表相比、该值非常不同。

在分析时、向栅极添加了一个理想脉冲(上升/下降时间1ns)、并根据数据表中描述的测试条件创建了一个电路。

(分析值:导通延迟时间5.5[ns]、上升时间3[ns]、关断延迟时间15[ns]、下降时间4.5[ns])

 是否 在 CSD18509Q5B 元件的 SPICE 模型中对导通/关断延迟时间和上升/下降时间建模?

非常感谢。

Ryo Kato  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    供参考、我们的一个团队将进行了解。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato San、
    感谢您关注 TI FET。 FET 的开关时间在很大程度上取决于外部驱动电路以及器件充电参数和内部栅极电阻。 器件参数包含在模型中、但实际开关时间不包括在内。 有关更多详细信息、请参阅此博客: e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-5-switching-parameters
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Wallace、您好!

    感谢您的回复。我看到了博客。

    我认为 SPICE 模型中包含的参数是 那些在使用 OrCAD PSpice 设计器根据数据表的测试条件创建电路时设置为数据表中所述值的参数、它们是否不同?

    此致、

    Ryo Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo Kato、
    TI 不在 PSpice 模型中包含开关参数。 数据表中发布的开关时间来自对多个样本的实际测试。 因此、它们在很大程度上取决于驱动器强度、PCB 布局和用于测试的漏极电流。 我可以通过电子邮件向您发送 CSD18509Q5B 的未加密模型。 您只需在 e2e 上接受我朋友的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John Wallace、您好!
    我已接受您的朋友请求。
    我很期待收到您的通知。

    谢谢、

    Ryo Kato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo Kato、
    我通过电子邮件向您发送了模型。 如果您有任何其他问题、请查看并告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Wallace、您好!

    我收到了 SPICE 模型。

    我会问是否有问题。

    非常感谢。

    Ryo Kato