This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:10kW 三相三级并网逆变器控制策略

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TIDM-SOLAR-DCDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763190/tida-01606-10kw-3-phase-3-level-grid-tie-inverter-control-strategy

器件型号:TIDA-01606

您好!

我是否可以问此逆变器是否包含 MPPT 控制、或者它需要另一个直流/直流级来实现该目的?

您使用哪种类型的变换帧? AB 或 DQ?

您的 PWM 策略是什么? SPWM 还是 SVM?

此外、我尝试计算您的额定电网电流、它为我提供10kw/3/230V=14.5A 、而不是18A。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    TIDA-01606不包含 MPPT DC/DC。 为此、您可以参考 TIDM-SOLAR-DCDC 等其他设计

    将发布的控制实现方案使用 DQ 变换系统、但这都是基于软件的、可以根据终端应用的需求进行更改。

    使用的 PWM 架构为 SPWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bart
    感谢您的回复、我看到当前 CCS 代码未在此项目中发布。 我正在寻找三相三级逆变器的 CCS 代码示例。 是否有发布 CCS 代码的 TI 参考设计三相逆变器项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    源代码尚未准备好发布、因为我们正在努力使其与我们的驱动程序库代码库的其余部分兼容。 我们将在 TIDesign 准备就绪时发布更新、因此请在将来再次查看该版本。