This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A-Q1:我能否使用此器件为具有3.3V、100mA 电流的传感器供电

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763519/tl431a-q1-can-i-use-this-device-to-power-sensor-with-3-3v-100ma

器件型号:TL431A-Q1

您好!

我想用3.3V、100mA 电流为3个传感器供电。 我的问题是、了解此组件是否可以执行该任务。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bamba、

    您似乎两次发布了相同的问题、但我也将在此处发布答案:

    TL431A-Q1可提供3.3V 阴极电压、负载电流为100mA、再减去一些偏置电流。 该器件在整个温度范围内的最小偏置电流为0.7mA (最大值)。 确保设计您的串联电阻器、以提供最大100mA (12 - 3.3)/ 0.1 = 87欧姆的电阻。 如果有时应用处于空载状态、则100mA 将通过 TL431A-Q1分流、这是建议的最大阴极电流。

    此致、
    Ethan