This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5236:冗余电源问题和 PD 替代产品

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756, TPS2372, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760617/pmp5236-redundant-power-question-and-the-pd-alternative

器件型号:PMP5236

大家好、

我的客户会遵循 PMP5236设计、但下面有两个问题、
1.如果其中一个电源发生故障或未插电、此设计能否正常运行以支持12V/2A 输出电源?
2.本设计中的 PD 是 TPS23754,是否可以在不进行任何更改的情况下应用 TPS23756? 我知道、唯一的区别是启动电压。

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很高兴听到您的声音!

    1.简单来说是肯定的;这是一个电流共享应用;如果功率级别在电源的额定值范围内(在本例中为12V/2A)、则在移除 PoE 输入后、它将在 PoE 输入之间实现固有的平稳转换。

    但是、请注意、当其中一个 PoE 输入首次输入时、您仍然必须满足 IEEE 标准中的浪涌延迟规格。 这意味着负载必须等待80ms 才能进入更高的电流(2A)。 此外、在轻负载条件下、您还必须满足至少0.5W 的 MPS 规格、以保持 PSE 连接。

    如果电流共享不是一项硬性要求、而平滑转换是您的设计的主要目标、 我建议查看 PMP20859、该器件可实现平滑转换、并通过使用 TPS2372的浪涌延迟和自动 MPS 功能来考虑该标准的浪涌延迟规格和 MPS 规格。 它的测试报告显示了 PoE 输入 或适配器输入插入和拔出时的转换。

    2. 是的、我看到过使用 TPS23756替代 TPS23754的设计。 您说得对、唯一的区别是它启动的电压。 这是可能的、但请确保您在输入电压和输出电流工作范围内检查启动情况、以验证解决方案。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的清晰评论和良好支持!

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    我的客户会采用 PMP5236配置、并且想知道我们应该应用 UCC29002D/1 (在 BOM 中)还是 UCC29002D? 有什么区别? 谢谢!

    此致、
    Sam Ting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    它们是相同的部件、只是不同的标记。
    www.ti.com/.../search

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师