This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61170:关于 IC IPK 0A

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763313/webench-tools-tps61170-about-ic-ipk-0a

器件型号:TPS61170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我们正在使用 TPS 61170的 webench 检查设计。
我确认报告中的 IC IPK 值为0。
电感器选择等设计是否正常?

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masazumi San、

    感谢您的提问。 对于3.3V 输入、IC IPK 的值应约为530mA。 我们将解决该问题。 选择的电感器具有大约30%的平均电流纹波。 对我来说没关系。

    此致、
    模块