This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146:如何在 WEBENCH 中编辑时间刻度

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20146, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763122/lm20146-how-to-edit-time-scale-in-webench

器件型号:LM20146
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好

我在 WEBENCH 中使用 LM20146对电路进行了仿真。
变化点是软启动电容器 CSS 的值。
但是、结果图与刻度范围不匹配。
请告诉我如何更改刻度。

此致
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    您能否与我分享您的 Webench 设计?  您可以将其发送至 j (dash) tucker (at) ti (dot) com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    使用"波形控件"可以轻松地将轴设置更改为更长的时间。 但是、仿真时间似乎是固定的、因此它实际上并不会产生任何效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    仿真时间在 Webench 中是固定的。 如果您需要仿真更长的时间、则需要使用 TINA-TI 导出仿真:
    www.ti.com/.../slvmay6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John Tucker San

    感谢您的支持。
    我知道 LM20146无法更改 WEBENCH 上的时间。 遗憾的是、LM20146不会打开 TINA 模型。
    你有什么好主意吗?

    如需了解相关信息、CSS 将电容器从6.8F 更改为33F。

    此致、
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    让我看看我是否可以打开它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    你是对的。 TINA-TI 导出没有选项。