请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00367
您好!
跟踪此主题
关于 W1、制造商对26AWG 导线短路。 因此、他有以下反馈:
我们没有使用 Tex-E 线26 AWG (0.40mm)、但库存中有0.25mm 和0.60mm Tex-E。 我们可以使用2 x 0.25mm 导线而不是1 x 0.40mm 导线、也可以使用1 x 0.60mm 导线而不是2 x 0.45mm 导线。 由于我们匹配横截面面积、电气侧不会出现任何问题、但我们必须检查工艺可行性。
您对供应商的反馈有何看法? 由于变压器的工作频率为50kHz,2个选项中的任何一个都应该可以,或者两者中的任何一个是否存在问题? 或者另一个是否存在绕组填充系数问题?
你怎么看?
谢谢、
制造商